This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140A:用于公式8和9的电流槽式电感器

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750545/tps54140a-current-trough-inductor-used-for-formula-8-and-9

器件型号:TPS54140A

大家好、有人能告诉我我可以将哪个电流用于公式8和9。 电感器电流 IL 是否 与所需 的输出电流相同? 如果我使用公式12来计算电流、我需要公式8和9中的频率结果。 然后它将变成鸡和蛋的状况。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在公式8和9中使用 IL 的直流值(相当于输出电流 Iout)。 公式12是 rms 电感器电流。

    此致、
    Tim