This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:什么是 LDO 反向泄漏规格?

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, OMAP-L138, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747554/tps65023-what-is-the-ldo-reverse-leakage-spec

器件型号:TPS65023
主题中讨论的其他器件: OMAP-L138TPS65218D0

TPS65023数据表指出:

" LDO 还具有反向导通保护功能。 这样、就可以在具有备用电池的系统中并行连接外部稳压器。"

我需要知道当 TPS65023未通电(VCC = 0)时 VLDO1/VLDO2输出的反向泄漏电流是多少。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您关注 TI 器件!
    我查看了数据表、看不到您要询问的规格。 我可以告诉大家、通常应该是二极管反向泄漏电流;大约只有几 uA 取决于反向电压。
    我已将您的问题分配给设备专家;通常您可以在一个工作日内得到解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Phil 的回复。 我希望您是正确的、并且只有几 uA (或更少)。 超级电容器的反向电压为2.6V。 会等待听到...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    由于数据表中未给出实际规格、因此我只能肯定地说: 连接 LDO 时、当 VCC = 0V 并且在正常 LDO 输出电压范围内的电压在外部 LDO 输出引脚上施加过大或危险的电流。

    我已经与我们团队的一些设计师联系、以确定我们是否可以提供此值的估计值、但这通常是美国的一个长假期周。 我不希望在星期一的11月26日之前尽早得到答复。 答案也可能是我们无法提供这一价值。

    您能否提供一个原理图来帮助我了解为何您需要此未列出规格的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    从 TPS65023数据表中、"LDO 还具有反向导通预防功能。 这样、就可以在具有备用电池的系统中并行连接外部稳压器。"

    我想(通过限流电阻器)从 编程的 TPS65023 VLDO 输出(使用 I2C)直接为3V 备用超级电容器充电至2.6V (在85C 时的最大额定值)至2.6V。 如果 TPS65023上 VLDO 输出的泄漏电流过高(断电时)、我将不得不添加一个低反向电流二极管、这些二极管具有相当大的正向电压(肖特基二极管具有较差的反向电流)。 如果 TI 要提出上述声明、则应包含 TPS65023 VDLO 输出(断电时)的泄漏电流规格。

    请注意、超级电容器将为 具有1.4V 最小输入的 TPS7A0512 1.2V LDO 供电、这将为 OMAP-L138处理器的1.2V RTC_CVDD 电源供电。 我想让超级电容器充电至尽可能接近2.6V、以便在断电时最大限度地延长 RTC 运行时间。

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    感谢您对问题的明确解释、当 VCC=0V 和 VLDO=2.6V 时、需要将 ILEAK 准确值输入 LDO。 当我能够联系能够查找或模拟此值的设计人员时、他/她将欣赏您的解释和量化条件。

    我同意、如果数据表显示" LDO 还具有反向导通预防功能"、则还应提供确切的规格值。

    对于较新的器件、例如在 CC 引脚上具有反向电流保护的 TPS65218D0、在某些测试条件下、反向泄漏电流(ILEAK)的额定值为500nA。

    但是、在 TPS65023 (2006年最初发布)上、有一个没有"备份"规范的功能、也就是这样说。 这是不幸的,我不同意这种做法,但我们发现自己的情况不能通过就应该做什么来加以解决。

    正如我在前一个回复中提到的、我已经联系了我们团队的一些设计人员、以确定我们是否可以提供此值的估算值、但这通常是美国的一个漫长假期周。 我不希望在星期一的11月26日之前尽早得到答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    流入 TPS65023上 LDO 输出引脚的最大泄漏电流为8.5uA

    这基于设计仿真、其中 LDO 输出(VLDO1或 VLDO2)设置为3.3V (比预期的2.6V 用例更糟)、输入(VINLDO 和 VCC)接地、 而 VLDOx 引脚上连接的输出电容为2.2uF (典型应用原理图中使用的值)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    感谢您的全面跟进。 这正是我所需要的。

    Dave Brent