This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:查看原理图

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732631/lm5060-review-the-schematic

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件:LM5069

请帮助查看原理图。VIN 为12V、电流为60A。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我将浏览原理图、下周早些时候再与您进行讨论。
    您能否分享有关此应用用例的一些背景信息以及在何处使用?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    外部 MOSFET 器件型号是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您能否提供所需的信息来关闭此功能?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 我因假期而延迟回复。  我的应用是 AI 板。需要热电源开关。 mos 部件不清楚。 我不知道一个 mos 能否 解决这个问题?   

    现在是4个月。  我不知道 PWM 的功能是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我需要更多细节来评论这一点。

    为什么需要背靠背 FET?
    为什么需要 PWM 开/关? 最大开关频率是多少?
    您还需要输入反极性保护吗?
    负载类型是什么? 和最大负载电容

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mos 是 TPHR9003NL、我们将使用2 mos。下面是 sch.can you help to review it .thank.谢谢。 我们只  能实现  热插拔功能。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    对于热插拔功能、我建议使用 LM5069、该器件可提供精确的过流保护和 FET SOA 保护。
    LM5060的过流保护在很大程度上取决于 FET Rdson、后者会随工作/电路板温度的变化而变化。
    请看一下 LM5069。 如果您决定使用 LM5069、请关闭此主题。 并将我填写的设计计算器 www.ti.com/.../toolssoftware 发送 到新主题中进行审核。  

    此致、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 webench 中、LM5069在12V、60A 时无法正常工作。 尤其是60A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于12V、高电流应用、理想选择 TPS2477x www.ti.com/.../slvuag2.pdf

    此致、
    Rakesh