This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24155:当电池断开时、该部件是否会为负载供电?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24155, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749417/bq24155-bq24155-will-this-part-supply-power-to-the-load-when-the-battery-is-disconnected

器件型号:BQ24155
主题中讨论的其他器件: BQ25606

bq24155当电池断开时、此部件是否会为负载供电?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emilija

    是的。 但是、在第15页的数据表的"无电池加电和电池检测"部分中、有一些条件会有解释。 总之、您需要处于主机控制模式、而不是默认/32s 模式、否则充电器将进入电池检测模式。 假设您处于主机控制模式、主机可以向 I2C 寄存器写入数据以禁用终端、这将重新启动降压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    那么、我需要一个单独的微处理器来控制这个 IC 吗? 我的整个系统将由充电电路供电、因此我无法为单独的微控制器供电。 您是否有一个可以独立工作的解决方案? 我正在寻找开关充电器或任何与线性充电器相比更简单高效的器件。

    谢谢、此致、

    Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emilija

    BQ25606是独立开关充电器、不需要微处理器。