This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:打开电源后、内部温度会立即升高。

Guru**** 2573555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746876/bq40z60-internal-temperature-immediately-rises-after-turning-on-the-power-supply

器件型号:BQ40Z60

您好!

我正在使用 bq40z60器件、我注意到、每当我打开充电器的电压电源(VAC)时、内部温度(在我的情况下也是电池温度)会立即上升约7°C 当我关闭它时、它也会立即减少相同的量。 您是否有任何想法、为什么会发生这种情况?  

谢谢你。

此致、

Marie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题已分配给我。 请允许我在5个工作日内回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是在 TI EVM 还是在您的电路板上? 我已经在 EVM 上进行了测试、但我没有看到这样的问题。 如果它位于您的电路板上、则可能是布局或杂散连接问题。