This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24115:如何确定为 bq24115充电?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24115, BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732399/bq24115-how-to-determine-charge-done-for-bq24115

器件型号:bq24115
主题中讨论的其他器件: BQ24105

我购买了 bq24115 EVM 并针对 LiFePO4电池和 USB 对其进行了修改、然后我刚刚意识到 STAT2引脚不适用于 bq24115。

确定充电是否完成的预期方法是什么?

当电池达到3.6V 时、电流确实会降至0、但是 STAT1始终处于开启状态。

谢谢

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里

    在将 bq24115 EVM 修改为您的应用之前、电池达到3.6V 时充电电流是否会下降?STAT1的行为是什么?

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、  我在修改 bq24115 EVM 之前没有测试它、因为我认为默认的4.2V 目标可能会对 LiFePO4过度充电。

    但我所做的唯一更改是 R5至143k Ω 1%、实际电压在3.575V 时停止。 基于文档"SLUA443–2007年12月"、"使用 bq24105/25为 LiFePO4电池充电"  

    谢谢

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里

    当您将 R5更改为143k Ω 时、充电电压设置为3.6V。 因此、器件在3.6V 电池电压附近停止充电是正常现象。
    bq24115是一款系统控制型充电器、不报告充电状态。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    那么、我的系统无法知道充电完成了吗?

    那么、我只需在微控制器中设置一个最大计时器、然后在计时器之后禁用充电器? 还是让充电器始终处于启用状态? 正常的预期设计是什么?

    谢谢

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里

    不可以、BQ24115是一款系统控制型充电器。 主机应告知器件何时充电、何时停止充电。 如果未对主机进行编程以控制充电器、则最好使用 bq24105等独立充电器。

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解  BQ24115 是一款系统控制型充电器。 我有一个微控制器来控制它。

    如果系统没有充电器反馈、系统如何确定是否已完成充电? 停止充电的目标系统逻辑是什么?

    谢谢

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里

    当达到终止电流阈值时、器件将终止充电、当电池电压降至再充电阈值(VRCG)以下时、器件将开始充电周期。 但器件不提供外部充电完成信号。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。