请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455EVM 您好!
我正在尝试启动 BQ76PL455EVM。 我使用了一个配置选项列表-非常基于相关主题中的建议:
1.随附16S 电池组的电路板、使用 GUI 进行尝试(GUI 无法打开串行端口)
电路板在 BAT0和 BAT16之间提供30V 电压、并带有 GUI (GUI 无法打开串行端口)
3.随附16S 电池组的电路板、通过 Matlab / Putty 命令进行试用(电路板 Tx 无响应)
BAT0和 BAT16之间提供30V 电压的电路板 、通过 Matlab / Putty 命令尝试使用(在 Tx 板连接器上无响应)
GUI 在不同系统(包括 Windows XP/7/8/10和 x86/x64)上进行了测试
下面是一个 Matlab 代码示例:
S =串行('COM4');
SET (s、'baudate'、250000、'Parity (奇偶校验)、'none'、'Timeout (超时)、1、'TimerPeriod'、 1);
fopen;
命令='8901 00 0A 00 DA 83';
fwrite (s、command);
fscanf (s)
以下是通过 Matlab on Rx 板连接器发送命令的电路板视图和示波器图片:
如果有任何建议、我会非常感谢。
大家好