This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:设置 BQ20Z655-R1保护延迟时间的准确度是多少?

Guru**** 2574685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747926/bq20z655-r1-what-is-the-accuracy-of-setting-the-time-of-bq20z655-r1-protection-delay-time

器件型号:BQ20Z655-R1

先生,你好。

设置过流保护延迟时间时,例如,延迟时间设置为2s,设置时间的准确度是多少?

延迟时间  精度为15.25us ,对吧?

无论保护状态如何、保护电路传播延迟始终为50us、这取决于硬件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基于 FW 的延迟将具有 df 中的延迟以及 FW 调度程序进行内部处理所需的任何时间、这可能是额外的1。 FET 关断时间取决于 FET 路径的 RC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Batt,

    我将 BQ20Z655-R1用于电池,我们的软件设置过流保护延迟时间2s,但测试结果大约为2.9~5.8s。
    不同的芯片延迟时间测试结果不同,芯片和芯片之间的最大延迟时间是多少?
    如果我们将延迟时间设置为2s,如何定义测试振铃?
    我们的延迟时间测试结果、
    序列号5A(正常2s)的延迟时间
    201808270014.6106
    201808270023.5476
    201808270035.206
    201808270044.1293
    201808270054.2468
    201808270064.8293
    201808270074.4217
    201808270083.8093
    201808270093.243.
    201808270103.4054.
    201808270114.3799
    201808270127.5189
    201808270134.7442
    201808270154.8027
    201808270165.5874
    201808270173.6403
    201808270184.5985
    201808270194.8109
    201808270203.0242
    201808270213.7646
    201808270222.9564
    201808270234.0349
    201808270245.8147

    谢谢!
    许比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在这里使用的是基于 FW 的保护。 根据 FW 调度程序看到的内容、它可以在条件计时器启动后执行操作。 假设在最坏的情况下、监测计正在进行计算(最大看门狗为1秒、假设为990ms、然后 FW ADC/cc 处理延迟为1秒、则延迟为2秒)、则最大延迟可高达4S + RC 延迟。