This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:栅极驱动器输出电阻计算

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750536/ucc21520-q1-gate-driver-output-resistor-calculation

器件型号:UCC21520-Q1

"9.2.2.3栅极驱动器输出电阻器"部分包含如下公式

您是如何获得该值的?

我尝试复制它、但无法获得相同的结果

根据我的理解、1.47Ohm || 5Ohm + 2.2Ohm + 4.6Ohm 的值应计算为并联电阻器?!

RP = 1/1.47 + 1/11.8 = 1/(0.68 + 0.085)= 1.31 Ω

IOA = V/Rp = 19.2/1.31 = 14.66A、它不等于2.4、甚至接近

您如何获得该值、

感谢您的回答、

此致 Artem。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem、

    该词中的平行词是(Rnmos || Loo)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊啊啊啊。 *设施*
    这是完全有意义的、愚蠢的我、

    非常感谢您的回答。