This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260-Q1:启动时间

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749107/tps62260-q1-start-up-time

器件型号:TPS62260-Q1

您好!

TPS62260-Q1的℃℃时间取决于以下条件下的温度(-40 ̊ C、85 ̊ C)?

我知道、不仅 TPS62260-Q1而且外部组件都会受到影响。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、
    感谢您发帖、我们将在明天回来
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    我可以为这个线程重新定位。 我将在本周初回来、因为我必须在内部进行讨论。

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    数据表中未定义最小和最大启动时间、但如果使用典型输出电容器和负载、我预计随着温度的变化、斜升时间将大约小于+/- 25%。
    此致、
    Tanvee