This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:顶部引脚连接问题

Guru**** 2574685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749562/bq76pl455a-q1-top-pin-connection-question

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

各位专家,您好:

          目前、BQ76PL455A TOP 引脚应连接到最高电芯侧。

          如果顶部针脚连接到充电器侧(外部),是否有任何副作用? 像损坏 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:

    感谢您的提问、我们将在美国感恩节假期后再次与您讨论。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:

    如果您要将充电器连接到顶部使用的电池连接、并且仍然将顶部引脚连接到顶部使用的电池、如我们的参考原理图所示、那么这是可以的-但是、如果您是指从断开滤波器和保护二极管的连接 TOP 引脚连接到顶部使用的电池、而 TOP 引脚仅连接到充电器、则可能会导致问题、因为您将不会遵循数据表规格。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Taylor:
    会发生什么类型的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:

    您将不遵守数据表的第8.1.1.3节、这可能会导致此处列出的任何问题-此外、您可能无法获得准确的 Vmodule 测量值或遵守第6.3节中列出的建议运行条件、这可能会导致其他不可预见的问题。

    此致、

    泰勒