This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:LMG1205的3D .step 模型

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731954/lmg1205-3d-step-model-for-lmg1205

器件型号:LMG1205

您好!

是否有 TI 人员(或可能是 TI 外部人员)可以发布此 LMG1205封装的3D .step 模型?

我正在使用 LMG1205进行新设计、并且我在 ECAD 工具中享受到了一些新的3D 模型功能、但我找不到此芯片的3D .step 模型。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    感谢您询问 LMG1205、欢迎使用 e2e!!!

    我已联系您、专门为您申请 LMG1205的3D 步进模型!

    让我通过这个线程实现更新。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    只是想告诉您、我成功地提出了一个申请、要求制作该模型、下周该模型就可以准备好了。

    我也可以在此处发布供您下载的链接。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您为我申请该型号!

    非常感谢、
    Craig
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    以下是3D STEP 模型的链接:
    webench.ti.com/.../YFX0012AHAP.stp

    如果您的 lmg1205项目需要其他资源、请告诉我!
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    非常感谢! 正是我所需要的:)

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    如果此操作解决了您的问题、请为我们按绿色按钮!

    如果您需要任何其他信息、请告知我们!