This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC256301:UCC256301何时能够打开上/下 MOSFET

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749086/tina-spice-ucc256301-when-can-the-ucc256301-turn-on-the-upper-lower-mosfet

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好:  

很抱歉打扰你。  

我了解到 HO 和 LO 导通边沿由自适应死区时间电路控制。 但死区时间是如何决定的? 死区时间是否固定? 还是随某个信号而变化?  

此致、

Li、Gang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gang

    UCC256301由我们在美国的团队提供支持、他们将在感恩节假期持续到下周。 我已将您的帖子分配给他们、他们将在周一返回办公室时回答。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gang、

    UCC256301监视 HS 引脚并将调整死区时间、直到达到 ZVS。 但是、如果在150us 内未实现 ZVS、则不会延长死区时间、转换器将进行软开关。

    有关操作的其他信息、请参阅数据表中的第8.2.2.12节。

    此致、

    Mike