This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:BQSTUDIO

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730522/bqstudio-bqstudio

器件型号:BQSTUDIO

你(们)好

*存储设置

每次  在 luning bqStudio 时、我都需要选择寄存器来记录手表日志。

我是否可以将这些设置存储到某个文件中。 我可以跳过这些。

bqStudio 是否有用于存储我的设置的函数?

 

 

bqStudio %的*仪表板

此百分比是否为“真实充电状态”?

谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bqstudio 具有一个日志选项、可将寄存器保存到日志文件中:

    监测计返回 RSOC 或"相对充电状态"  

    此致、  

    Nabil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanao-San、

    bqStudio 中不存在用于保存日志文件设置(选择要记录的值)的功能。 我们可以考虑将来添加这种类型的功能、但遗憾的是、每次打开 bqStudio 时、您都需要进行选择。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >量表返回 RSOC 或“相对充电状态”

    相对充电状态
    *请告诉我"相对收费国"和"收费国"之间的区别吗?
    如何计算?
    我们应该在数据收集或另一本手册中的什么位置查看它
    *如何获取此数据日志?
    在 bqStudio 的 Watch 和日志文件中没有“相对充电状态”寄存器
    如何从它获取日志日期?

    谨致问候 K.Kanao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanao-San、

    RSOC 和 SOC 通常具有相同的含义。 在 RSOC 中使用"相对"一词的原因是电池电量监测计会随着电池的老化了解新容量。 因此、RSOC 是电池中剩余电量相对于电池记忆的最大容量的百分比。 术语 SOC 通常表示 RSOC、因此它们在 bqStudio 中具有相同的含义。

    ASOC 是绝对充电状态。 这将是新电池时剩余电量相对于满容量的百分比。
    您可以在以下网站上阅读有关这些不同定义的更多信息: batteryuniversity.com/.../battery_definitions

    BQStudio 报告您所使用的特定器件的寄存器值。 您能告诉我您在 bqStudio 中使用的是哪种器件吗?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt

    RSOC *Dash 板是 bqStudio 的%“充电状态”还是“真实充电状态”?

    谨致问候 K.Kanao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RSOC 是剩余电量的百分比:(剩余电量/满电量)* 100。 电池电量监测计会经常重新了解满电量、并且会随着电池的老化而降低。 使用新电池时、完整的充电容量将非常接近于设计容量(这是电池数据表中指定的容量)。  

    Matt