This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ78350+bq76940+bq76200+12S、无法设置充电电流

Guru**** 2767735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350, BQ76200, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749411/bq76940-bq78350-bq76940-bq76200-12s-fail-to-set-the-charge-current

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76200、BQSTUDIO

我刚刚制作了由 BQ78350+BQ76940+BQ76200+12S 组成的 BMS。

但是、我无法设置充电电流。

bqstudio 如下所示。 我已将充电电流设置为300mA (用于测试)、但是充电电流仍高于1000mA。

我有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只需更改充电算法中的快速充电电流。
    这样设置充电电流是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    我认为您正在正确设置充电电流。 但是、BQ78350无法直接控制充电电流。 "充电电流"设置中的信息由智能充电器读取。 充电器是否正在使用将在 SMBus 上读取此值并根据此设置进行调整的智能充电器?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    智能充电器?
    不、我不使用智能充电器。
    我认为 BQ78350和 BQ79640可以支持智能充电。
    现在、我只想知道 BQ78350的充电方式。
    它根本无法控制充电电流、它能吗?
    我必须为此 BMS 使用另一个智能充电器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    BQ78350和 BQ76940是一款电量监测计和监测计。 设备不是充电器。 监测计可根据电池的状况(温度和电池电压)向智能充电器 IC 提供信息、但不会充电。

    Matt