This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:TPS549D22提供14个 DDR VDD

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732795/tps549d22-tps549d22-supplies-14-pcs-ddr-vdd

器件型号:TPS549D22

您好!

我正在考虑 使用 TPS549D22设计12V 输入至1.2V 输出/21A 电源。 它将提供14个 DDR4 VDD、因为空间非常有限。 DDR4的器件型号为 Samsung 的 K4A4G165WE 和 Micron 的 MT40A2G4。 VDD 的电源范围应为1.2V+-60mV。 我担心 PCB 迹线上的压降会超过60mV 限制。 此外、TPS549D22的遥感只能补偿14个 DDR4中的一个。  

您对原理图和布局有什么建议吗? 或者、是否有比 TPS549D22更好的解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DI、

    您能告诉我们您的 PCB 尺寸吗?  多少层?  TPS549D22电路的电阻有多近?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DI、

    您的 PCB 要求是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Tucker。
    我刚刚从国家假日回来。 PCB 为16层。 最远的 DDR 距离 TPS549D22 20cm、最接近10cm。
    您是说我保持每个 DDR 的 PCB 布线导通电阻不变?
    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DI、
    我会尝试使布局尽可能对称。 您应该能够计算每个模块所需的覆铜线迹面积、以使压降保持在您的限制范围内。