This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:应该如何为深度充电的电池充电?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ78350, BQ24610, BQ76920, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750264/bq76920-what-should-i-do-to-charge-a-battery-which-is-deeply-dischaged

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:BQ76200、 BQ78350、 BQ24610、 BQ78350-R1

我 使用 bq78350 + bq7692000 + bq76200 和 高侧 驱动方法  来实现 我的设计。

 我 使用5S1P 包。 我的充电器是 bq24610。

当我 将电池放电至8V 时、模块无法提供输出电压、并且我的充电器无法为电池充电。

我必须按下连接到 bq76920引脚 TS1的引导按钮来为电池充电。

当我 将电池放电至较低的电压时、  按下连接到 bq76920引脚 TS1 的启动按钮无法为电池充电。


我没有使用-tidrqy7文档中使用的电路。 我  没有使用 bq76200的电池组监控功能。



我想知道 我是否将电池组放电到较低的电压、例如1V、 我应该如何为这种深度放电的电池充电?

我能否使用文档-tidrqy7中的电路实现我的目的对称?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、

    BQ78350-R1具有基于电压的关断特性。 电压关断的默认设置为1750mV、但可以将其编程为数据闪存中的不同值。 当达到关断电压时、FET 会关断、这就是无法充电的原因。 您可以在 BQ78350-R1 TRM (技术参考手册)的第8.4.1节中查看此功能的完整说明: www.ti.com/.../sluubd3

    在 TRM 的第5章中、您可以看到 BQ78350-R1确实具有预充电功能、可以缓慢地为电池充电、直到电池处于安全的快速充电范围内。 此功能需要使用预充电 FET。

    但是、您需要了解、将电池放电到所描述的水平非常危险。 如果锂离子电池组上的每节电池电压确实降至1.6V、则这将远低于电池制造商允许的最小电压。 当电压如此低时、电池会发生永久性变化、从而导致内部短路和永久容量损耗。 将电池存储在极低的电压下会增加自放电率。 这就是欠压保护功能对于安全性非常重要的原因。

    此致、
    Matt