This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TWL6032:RTC 精度

Guru**** 2570395 points
Other Parts Discussed in Thread: TWL6032, TPS65950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747861/twl6032-rtc-accuracy

部件号:TWL6032
主题中讨论的其他器件: TPS65950

大家好、

我收到了客户关于 TWL6032 RTC 精度的问题

客户的产品使用 TWL6032、但 RTC 似乎有很大的时间滞后。 因此、客户希望了解 RTC 的精度。

 

数据表没有描述 RTC 的准确度,您能告诉我吗?

 

如果可能、您是否可以将精度显示为以下示例?

 例如:在 ZZ 条件下,RTC 将在 YY 个月内移动 XX 秒。

 客户要求我在几个条件下展示。

关于温度范围、应用不会在温度过高/温度过低的情况下使用。

因此、温度范围在使用环境下(例如、0°C ~ 45°C)会有所帮助。

 

 客户提到输入时钟为32.768kHz、频率偏差为+/-20ppm、包括温度偏差。

客户觉得输入时钟没有问题。

 

 

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山口山口-圣、您好!

    感谢您将问题发布到 E2E。

    RTC 的精度主要受晶体精度的影响。 TWL6032的影响通常为+/- 0.5 ppm/摄氏度、如技术规格的第33页所示。 晶体的20ppm 要大得多。

    如果晶振为+/- 20ppm、则与+-0.002%相同。 在30天(2592000秒)内、RTC 将关闭高达0.002%= 51.84秒。

    TWL6032有补偿寄存器、可被处理器用来校正晶振的不精确性。 这种补偿可以将30天的 RTC 不匹配减少到30ms。 它与 TPS655950中使用的补偿相同、TPS655950具有相关的应用手册:
    www.ti.com/.../swca024.pdf

    如果您在阅读应用手册后对其工作原理有任何疑问、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin San、

     

    感谢您的回答。  

    请让我检查我的理解。

     

    TWL6032的内部晶振容差为+-20ppm、如 pg33所示。 如果客户希望获得更高的精度、可以使用外部高精度晶体。 但是、客户使用的是+-20ppm 的外部晶体、因此您说它很大。 我的理解是否正确?

     /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TWL6032_5F00_P33.pdf

     

    2.您提到" RTC 的精度主要受晶体精度的影响"。 在这种情况下,外部晶振精度的+-20ppm 主要受到影响。 TWL6032本身的影响(时间滞后)只有+-0.5ppm/摄氏度。 我的理解是否正确?

     

    3、关于+-0.5ppm/°C、当 Ta 为25°C 时、它是否为0.5ppm x 25°C =12.5ppm? 因此、25°C 时的总精度为+-20ppm (外部晶振)+-12.5ppm (TWL6032内部)=+-32.5ppm。 我的理解是否正确?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    您基本上是正确的、只需进行一些小改动。

    TWL6032没有内部晶振、+-20ppm 是我们对外部晶振的要求。 只要晶振为+/- 20ppm、我们就可以支持它。 实际上、我们可以通过补偿支持大约+/- 100ppm 的精度、但+-20ppm 的裕度更好。

    2.正确。

    3.基线是他们校准 RTC 的地方。 漂移将基于它们相对于该点的位置。 例如、如果它们在25 C 下进行补偿、然后在50 C 下运行、那么 TWL6032将贡献0.5ppm *(50 C - 25 C)=+-12.5ppm。 如果它们在50 C 时恢复补偿、则可以消除这种情况。 晶体的 ppm 误差将取决于其 ppm/C、而不是精度(20ppm)、因为在补偿步骤中已针对精度进行了调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin San、

    感谢您的回答。

    我收到了客户的反馈。  

    客户表示不能做补偿。 工程师说、他需要向软件团队核实。

    如果它们不进行补偿,那么什么温度将基于+-0.5ppm/摄氏度? 例如、25°C 变为默认值、或在设置 RTC 值时基于温度。  

     

    此外、在数据表中的何处可以找到有关该补偿的说明?

     

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    该规格并未详细说明特定的基极温度、但考虑到这是一个典型值、室温很可能是这种情况。

    我在 TWL6032的数据表中看不到有关补偿的信息。 它的寄存器位于寄存器映射(SWCU095B)中、功能在 TPS65950 RTC 补偿应用手册 :www.ti.com/.../swca024.pdf 中定义