This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:关于 MODE 引脚选择

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727941/tps548a20-about-selection-of-mode-pin

器件型号:TPS548A20

你好。

请告诉我有关 TPS548A20的信息。
TPS 548 A 20的 MODE_PIN 中有强制 CCM 模式。
此强制 CCM 中还有两个 Mode_PIN 连接目标
·PGOOD
·稳压器
有两种类型。
有什么区别?
我应该正确使用什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当您通过 PGOOD 连接 FCCM 时、器件将在 PGOOD 变为高电平后进入 FCCM。 第18页有一条注释#1。 该选项允许以 DCM 模式启动、这对于预偏置很好。 我建议使用此选项。
    如果您连接到 VREG、它将始终运行 FCCM。
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    这是另一个问题。

    为什么您创建了连接到 VREG 模式(始终运行 FCCM)? (优点是什么?

    我想知道、即使我建议连接到 PGOOD 模式、我是否也创建了连接到 VREG 模式。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉耽误你的回答。 我上周不在办公室。
    当电路连接到 VREG 时、IC 也将在 FCCM 中启动。 当 IC 在 FCCM 中以预偏置条件启动时、输出可能会在第一个周期中放电、然后再次上升。 如果您的应用不需要考虑这一点、您可以连接到 VREG。
    套件