This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34927:功耗增加至0.6W、同时 VCC >VIN

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34927

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731849/lm34927-power-consumption-increased-to-0-6w-while-vcc-vin

器件型号:LM34927

大家好、

 我的客户现在正在评估用于降压控制的 LM34927、后者 使用外部 VCC 电源、VCC 保持为11V、而 VCC > VIN、 功耗将增加到0.6W、超出规格。  请您就以下支持发表意见:

 

  1. VIN 反相或其他方式将 LM34927功耗增加到0.6W 的原因是什么?

  2. 对于 VCC>VIN 情况,降低功耗的变通办法是什么;

  3. BU 是否可以分享有关 LM34927内部启动常规和 VCC 的更多信息?

  4. 对于3类 最小纹波配置、有关电感器、电容和姐妹设计的更多设计指南、尤其是有关如何抑制纹波的更多设计指南。

 如附件所示、您 可以找到更多详细信息、期待您的回复、谢谢。

 

此致

Benjamine2e.ti.com/.../Issue-description.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    1) 1)对于外部 VCC、您是否在外部电源和 VCC 之间放置了一个二极管?
    2) 2)尝试使用从外部 VCC 到 VCC 引脚的二极管
    3) 3)我认为方框图显示了从 VIN 到 VCC 的 LDO、
    4) 4)希望这对您有所帮助
    e2e.ti.com/.../how-to-design-a-stable-fly-buck-converter-with-cot

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     我们尝试了二极管连接、但仍然失败。

      让我们明确说明一下:

      此问题仅在 Vcc>Vin 时发生,这意味着 Vin 与 Vcc 相反。   使用外部 VCC 的主要原因是在使用外部 VCC 时考虑低功耗、在正常状态(VIN > VCC)下、LM34927仅具有0.1w 的功耗、 但在 Vcc 的内部规则情况下 、在正常情况下(VIN > VCC)、功耗将为0.3W;   3.3V 和11V 的原因在于客户的应用、3.3V 和11V 是请求电源轨、任何其他电源轨都将需要额外的降压/升压器件。

     考虑以下情况:

     1.客户需要在6V~100V 的电压范围内工作,并已验证 LM34927在6V~7.5V 电压下仍能与 外部 VCC 良好配合使用;

     2.低于0.2W 的 LM34927功耗、 为了满足6V~100V VIN 要求、外部 VCC 可以支持宽 VIN、但无法满足<0.2W 的要求;此外、VCC > VIN 可能会导致 LM34927损坏。

     需要 BU 就以下支持需求提供评论:

      1) 1) VCC > VIN 的范围可以使 LM34927在正常状态下工作、或者您能否提供用于评估的内部启动常规方框图或原理图?

      2) 2)我们考虑对 VCC 使用外部比较 器:当 VIN > 11V 时、切换到外部 VCC、否则切换到内部 VCC。  但原理图会增加 BOM 成本、也无法满足6V~100V VIN 特性、因为 LM34927建议的范围是7.5V~100V;   您能不能提供具有简单二极管/电阻器/电容器的解决方案?

    期待您的回复、谢谢。

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    是否有反向问题的意见? 期待您的回复、谢谢。

    此致
    Benjamin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benjamin、

    由于我们将通过电子邮件对此进行讨论、因此我将关闭此主题

    谢谢
    -Arief