This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:为50mAh 锂聚合物电池进行无线充电

Guru**** 2570385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ51003, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750329/bq51003-wireless-charging-a-50mah-lipo

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他部件:BQ25100BQ51050B

我需要一个无线充电器接收器、以20mA 的充电速率为3.7V 50mAh 锂聚合物电池充电。 我可以将 bq51003无线 RX 与 bq25100充电器配合使用、还是 TI 具有集成度更高的解决方案? 例如、bq51050B 是否支持25mA 的充电电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于低充电电流应用、BQ51003 + BQ25100是我们可以提供的最佳解决方案。 由于在低电流下的充电精度、BQ51050B 不是一个好选择。