This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR011205:不存在5V 输出

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750369/dcr011205-5v-output-not-present

器件型号:DCR011205

大家好、

我尝试使用 DCR011205U 来创建5V 电源轨、但无法实现。 芯片不输出任何电压。 我尝试更改它、同样的问题。

请在下面找到我的原理图:

我所做的事是否有任何问题? 我不理解这个问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    C7位于 R3的错误侧。  C7应直接从 VREC 连接至 GND。  查看这是否可以解决您的问题。