This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:具有 BQ24610的电池充电器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ24610, BQ76200, BQ77915, BQ7718, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749180/bq76925-battery-charger-with-bq24610

器件型号:BQ76925
主题中讨论的其他器件: BQ24610BQ76200BQ77915BQ7718BQ77905

您好!

我想设计一款适用于5S1P 锂聚合物电池组(容量:5000mAh)的充电器。 BQ76925似乎是一个不错的选择。 如果我正确理解数据表、则 MCU 从 BQ 读取每个电池的电压、并根据 I2C 打开集成 MOSFET。

由于我想使用 CC/CV 为电池充电、我想我需要一个额外的转换器 IC 来实现这一目的。 我想使用 BQ24610和24 V-AC 适配器。 是否可以使用这两个 IC 和 MCU 设计整个电池充电单元(以及 SoC 和 SOH 估算)、或者我是否需要其他 IC?

感谢您的提前帮助。

此致、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:
    bq76925是一款电池监控器件、可用于测量电池电压和电流、温度、并在需要时实现电池平衡。 bq24610是一款充电器件。
    您的 MCU 可以根据需要实现 SoC 和 SOH 的算法。 由于 bq76925不包含 FET 驱动器或保护限制、MCU 还必须检查监控的条件并根据需要关闭电流路径。 根据需要使用适当的驱动器 IC 或电路。 如果需要、bq76200是一款适用于电池的高侧 FET 驱动器、可由 MCU 控制。
    根据您的系统设计、您可能对 bq7718等二级过压监控器件或 bq77905或 bq77915等多功能保护器感兴趣。 某些组合会复制函数、因此请选择所需的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我将使用 BQ24610进行降压转换和 CC/CV 充电、并使用 BQ77915进行(自主)平衡和保护切断。 谢谢!

    此致

    Marco