This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915的引脚问题

Guru**** 2509135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729779/bq77915-bq77915-pre-pin-question

器件型号:BQ77915

尊敬的所有专家:

             我们有 BQ77915休眠模式问题。

             为什么在正常模式下,PRE 引脚信号被拉高?

             通常、如果 IC 进入正常模式、则预引脚信号为 Pull。

             从系统的角度来看、在连接系统和电池时很难提供高信号。

             如果系统无法支持发送至 bq77915的高电平信号、bq77915将无法使用休眠模式。

             我是否知道引脚设计前的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:
    bq77915具有低侧保护功能、因此在添加第三个用于唤醒的端子时、已知基准是电池正极。
    PRES 引脚概念如数据表的图9和10所示。 与顶部器件的连接可在器件之间实现紧凑的信号传输、并在堆叠器件实现中提供低差分电压。
    如果您的设计使用高侧开关、则需要一个电路来通过以电池为基准的信号为 PRES 至 BATTER+提供上拉电阻。 因为您的电池已关断、这可能是 P 沟道 FET 控制的下拉电阻。 单个 P 沟道电路会在端子上暴露电池电势、如果您可能需要在堆叠器件实现中引用较低的电压、则需要一个更复杂的电路。
    如果您有外部电压来启用电池、则可能是电池上的 N 沟道器件打开 BAT+上的 P 沟道器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WM5295:
    感谢您的回答。
    根据我的理解,如果进入休眠模式,PRS 引脚应连接至低电平,如果退出休眠模式,PRS 引脚应连接至
    高,对吗?
    2.如何使 PRS 引脚电压拉高? 如果系统侧没有一个引脚、我认为电压应该来自系统侧
    电压支持 PRS 引脚,IC 将始终保持休眠模式? 无法进入正常模式~~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:
    1.是的。
    2.将 PRES 引脚拉至 PACK+。 请参阅 bq77915数据表图9和10。 如果系统侧从其负极提供电压、但没有电池提供的电源电压、则所有电压都应崩溃、达到相同的电位。 如果系统具有高阻抗以进行 PRES、则无法正常工作。 如果系统从接地端以及从接地端到 PRES 有电阻、它将上拉 PRES、并且工作正常。 如果系统具有单独的电源并在其电池组端子上提供电压、并为 PRES 提供类似的电压、则电池上的 PRES 将被上拉、电池将会打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WM5295:
    感谢您的回答。
    1.您的意思是:对于电池组侧应用,您应该连接到电池组+,它是否正确?
    当系统进入(充电器进入)时、它将导致预上拉高电平、这意味着 bq77195进入正常模式、这种情况将导致
    是否将 bq77915从正常模式更改为休眠模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:
    1.是的、请参阅 bq77915数据表中的概念图9和10。 如果信号来自电池组、请为您的设计使用适当的 ESD 保护。
    2.连接充电器或选择应用 PRES 信号时、器件将进入正常模式。 当充电器断开或选择禁用 PRES 信号时、器件将进入休眠模式。 对于一个简单的设计、充电器可能有一个电阻器、如图所示。 这可能不是最好的设计、因为如果电池留在充电器中而没有为充电器供电、电池将保持激活状态。 为了进行更彻底的设计、如果充电器没有电源、或者一旦充电周期完成、充电器可能会允许电池休眠。 在这种类型的充电器中、图看起来更像工具开关图、其中开关由充电器逻辑控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WM5925:
    感谢您的回答。
    1. PRE 引脚应连接至连接器侧以进行系统检测,?
    2.或者应该连接到电池组+并连接到连接器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:
    这取决于您希望系统如何工作。
    1.如果您希望部件休眠、则必须控制 PRE。 如果需要、可以将其连接到连接器以连接到系统中的 PACK+。 请务必在输入端实施合适的 ESD 电路。
    2.如果您不希望器件进入休眠状态、则可以将 PRE 连接到电池内部、ESD 保护内部的 PACK+。