This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084A:关于 PG &放电电阻

Guru**** 2549750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732397/tlv62084a-about-pg-discharge-resistance

器件型号:TLV62084A

您好!

我的客户正在考虑 TLV62084A。

他们对 IC 的内部值有两个问题。

Q1)  

在数据表中,PG 端子是一个漏极开路输出,额定灌电流通常高达0.5mA”。

灌电流的最小值和最大值是多少(0.5mA 典型值)?

Q2)  

输出放电的内部电阻的最小值和最大值是多少?

此致、

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi、

    我将检查此数据是否可用、您能解释一下您为什么需要这些数据吗?

    应用中的问题是什么?

    谢谢

    Sabrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Sabrina - San

    原因如下所示。

    ・PG 引脚
    它们将计算驱动至0V 的上拉电阻。
    它们计划在1.8V 电压下使用 TLV62084A、在本例中、使用500μA Ω 的上拉电阻值为3.8MΩ Ω。

    ・Ω 放电电阻
    它们需要计算放电时间的最小到最大下降时间。

    此致
    中仓市道一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi-San、

    我有几条建议与他们希望实现的范围有关:

    PG 引脚配置为带有 PU 电阻器的低电平有效类型。 这意味着完全以0V 驱动 PG 引脚是不可行的。 为了实现这一结果、客户需要将一个数字缓冲器级联到 PG 引脚(假设由该缓冲器驱动的引脚处于高阻抗状态)。 我建议使用以下几种封装:  

    总之、PG 引脚上的数据对于实现客户所说的目标没有用处。

    -输出放电阻是一个不同的主题,我了解客户的问题,我认为最好通过私人渠道进行这一对话。 我将通过我们的 E2E 聊天直接与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Emmanuel - San

    感谢你的答复。
    我在 E2E 聊天中接受您的请求。

    此致、
    中仓市道一