This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22942:输出电压不能正常工作

Guru**** 2527850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22942, TPS62740, TPS22941, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748406/tps22942-vout-not-working-properly

器件型号:TPS22942
主题中讨论的其他器件: TPS62740TPS22941TPS22924TPS2595

您好!

我正在寻找 TPS22942、并制作了一个用于打开/关闭射频模块电源的电路(如下所示)。 射频模块大约需要45mA VCC_3V 是输入源、VCC_3V_RF 是输出。 当我使 RF_POWER_ONOFF='0'时、VCC_3V_RF 将变为3V。 然而、当 RF_POWER_ONOFF ='1'时、它将达到大约2.3V。 下面是波形。 我对 RF_OCN 行为很满意、如下面的波形所示。 此外、我还测量到 VIN 电压始终稳定为3V (无尖峰/突降)。

我使用另一个具有开关的电路检查了射频模块的行为。 基本上、我使用了一个电压稳压器 TPS62740、并控制其 CTRL 引脚来打开/关闭射频模块的电源。 该稳压器的负载输出正确上电至3V、断电至0V。 因此、射频模块似乎没有任何问题。

我还在没有任何射频模块连接的情况下检查了上述 TPS22942电路的行为。 然后、开关似乎按预期工作。 当它被关闭时、Vout 将变为0V。

我认为 TPS22942的上述异常行为不是由输出/输入电容值引起的、因为输出持续保持在2.3V。 不确定我是否在行为中遗漏了一些东西。 请建议 TPS22942的上述工作原理以及其 VOUT 的工作原理。 请告诉我您是否需要我的方面提供更多信息。

谢谢、此致、

Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、  

    感谢您与 E2E 联系!

    您能否详细说明负载开关打开时的输出负载? 输出负载是电阻性的、还是仅仅是您的负载电容?

    我提出这一要求的原因是、TPS22942没有输出放电功能(QOD)、无法在器件关闭时下拉开关的输出。 这意味着、如果您的负载未耗散电容器、则在开关关闭时电容器将保持高电平。 这可能是开关工作与负载断开的原因、因为没有任何输出电容来保持输出。  

    您能否尝试向输出端添加电阻负载并查看其是否放电?  

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我们的输出负载基本上是一个射频模块。 因此、它主要是容性负载。 我尝试分别向现有负载添加100欧姆和47欧姆的电阻负载。 我观察到、只要 VOUT 关闭、VOUT 就会降至1.1V、大约为720mV (低于波形)。 如前所述、射频模块(负载)似乎不会耗散其电容器。

      

    我们的器件是由电池供电的器件。 因此、我无法使用任何电阻负载。 但是、我希望您能就下面的几个方面提出建议/作出澄清。

    1. 只要 VOUT 关断、是否可以保持一定的间歇电压? 从长远来看、它不会影响电容负载(如我们的射频模块或任何其他负载)或 TPS22942?
    2. 如果我必须在输出电压关断时耗散输出电压、您能建议使用任何机制使 VOUT=0V 吗?
    3. 您是否有任何具有 QOD 功能的开关(相当于 TPS22942)?
    4. 射频模块通过电缆连接到 TPS22942。 因此、我希望保护 VOUT (免受 GND 短路等影响)、进而保护 TPS22942。 您能建议使用 TPS22942的保护机制/器件吗? (只是为了让您知道、我在没有电缆的情况下尝试了所有上述实验)

    我还将 TPS22941用于其他电路、其中输入 VOUT 的工作方式与上述类似(低于波形以供您参考)。 因此、我想检查 VOUT 是否具有如此间歇性的电压并且不会影响任何容性负载是否没有问题。 请澄清并提出建议。

      

    谢谢、此致、

    Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、  

    感谢您耐心等待、因为我们许多人都是度假回来的。 非常感谢详细的示波器截图和摘要! 请在下面找到您的问题的答案:

    1. 只要 VOUT 关断、是否可以保持一定的间歇电压? 从长远来看、它不会影响电容负载(如我们的射频模块或任何其他负载)或 TPS22942 ?
      1. 如果 VOUT 处于间歇电压、则不会对 TPS22942产生任何不利影响。 但是、我无法肯定您的射频模块。
    2. 如果我必须在输出电压关断时耗散输出电压、您能建议使用任何机制使 VOUT=0V 吗?
      1. 您可以包含一个外部下拉电路、类似于下面所示的电路。 但是、您需要将外部 GPIO 连接到外部 FET 的栅极。   
    3. 您是否有 任何具有 QOD 功能的开关(相当于 TPS22942)?
      1. 我们有与 TPS22942类似的开关、具有集成 QOD 功能、但没有电流限制功能。
    4. 射频模块  通过电缆连接到 TPS22942。 因此、我希望保护 VOUT (免受 GND 短路等影响)、进而保护 TPS22942。 您能建议使用 TPS22942的保护机制/器件吗? (只是为了让您知道、我在没有电缆的情况下尝试了所有上述实验)
      1. 发生过流事件时、TPS22924将以恒流模式运行、以保护射频模块及其自身。 如果您正在寻找其他保护功能、包括过压保护、欠压锁定和热关断、我建议查看我们的电子保险丝、包括 TPS2595。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的澄清。 我将无法仅为 QOD 提供额外的 GPIO。 我看到了 TPS2595电子保险丝。 QOD 和故障通知看起来是互补的(两者不同时提供)。 目前、我将继续学习 TPS22942。 根据测试、如果我必须使用任何保护、我会回来的。 如果您将来使用 QOD 进行任何类似 TPS22942的开关、敬请告知。

    谢谢、此致、

    Vikas Chandra Rao。