This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:无法成功为电池充电

Guru**** 2507555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732176/bq24172-can-not-charge-the-battery-successfully

器件型号:BQ24172

我使用 BQ24172为3节电池充电。 我参考评估板电路并构建我的 PCB。 目标是使用2A 电流为电池充电。 输入电源由15V、6A 电源适配器供电。

我已通过使用独立充电站以2A 电流对电池进行充电来测试电池、并验证电池是否正常。

当我打开电源适配器时、LED (STAT 引脚)指示灯亮起而不闪烁。 我想这意味着电路上没有误差。

我在电池和 PCB 之间连接了一个电流表、以便可以观察充电电流。 我发现充电电流确实会上升到大约1.6A 几秒钟、然后下降到0。 这会迭代几次、然后电流停止。

电池最初约为10.5V。

在电路中、我使用固定的电阻器值将 TS 连接到等于评估板电路的位置。

我附加了一个电路板上使用的参数表、例如充电电流、稳压电压等

您能给我一些可能出错的提示吗?

非常感谢 muche2e.ti.com/.../Charger-Prototype-Calculation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请提供更多信息吗?

    当充电电流异常时、STAT 引脚是否以0.5Hz 的频率闪烁?
    2.如何准确地连接 TS 引脚?

    谢谢、

    宁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STAT 引脚不闪烁。 LED 在稳定状态下打开(STAT 引脚处于低电平)

    2. TS 引脚等于评估板。 5.23K 上拉电阻器、30.1K 下拉电阻器和另一个10K 下拉电阻器(用于在25°C 时模拟热敏电阻器)。 TS 引脚上的100R 和0.1uF 低通滤波器。 BTW 我还检查了 TS 上的电压、它处于冷阈值和热阈值范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更清楚地说明这一点、我附加了有关 TS 引脚连接方式的原理图。 在我的测试中、我将跳线 JP1的引脚2-3短接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    bq2417x 计算工具可从 www.ti.com/.../toolssoftware 下载。 您可以仔细检查设计参数。
    2.充电器输出和电池之间是否有监测计或保护 IC? 或者电池是否具有内置电量监测计/保护器?

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现的一个问题是、即使我未连接电池、LED 开关也会打开(不闪烁)。 我的期望是它应该检测到电池不在并且 LED 闪烁。

    然后、我检查 FB 引脚上的电压波形、得到以下结果。  

    还有一些其他信息:

    (我向充电板提供大约15.1V 的电压)

    -当我检查 评估板(bq24172EVM)上的"TP1"(BATDRV 引脚)时、电压为15V。 但是、当我在 电路板上检查它时、它是11.8V。

    -当我检查评估板上的"VSYS"时、它大约为15V。 但是、当我在电路板上检查它时、它是11.8V

    问题可能出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一些新发现。 在我将 R9的电阻值从43k Ω 更改为36k Ω 后、它可以为电池充电。 但是、充电电流不会立即上升到大约2A、而是从0.5A 缓慢上升到大约1.5A。

    此外、它仍然无法检测到电池不存在。 换言之,当我断开电池连接时,LED 仍然亮起。


    另一个问题是、我发现 Q2的温度变得非常热、超过100C 时、PCB 布局已经为 Q2的漏极和源极引脚提供了铜池。 Q3不热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于问题2、是的、在充电器输出和电池之间有一个保护板。 但是、我已经使用评估板测试了相同的电池、没有问题。

    评估板:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    对于电池检测、当电池未连接时、

    1.连接到 VBAT (充电器输出)的总电容是多少? 请与下面的 Cmax 进行比较。

    2.是否有任何负载连接到 VBAT?

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    今天我制作了另一个板,并用电池测试它。。。 它的工作原理是! 电池缺失检测正常。 充电电流达到1.6x A (虽然我实际上需要2A、但我稍后将对此进行研究)。 MOSFET 不再发热、现在最热的器件是 BQ24172、温度约为50摄氏度。

    我不知道为什么、我已经重新焊接了组件并检查了原电路板。 无论如何、至少现在它可以工作。
    (我有另一个问题、但我将打开另一个帖子。)

    非常感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很高兴电池检测现在是正常的。

    对于器件的热性能、将 IC 封装背面的外露散热焊盘焊接到 PCB 接地端、并确保 IC 正下方有足够的散热过孔、从而连接到其他层的接地层至关重要。 有关示例布局、请参阅 bq24172 EVM。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。