This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:负载共享引脚上的噪声

Guru**** 2572385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747606/ucc29002-noise-at-load-share-pin

器件型号:UCC29002

您好!
我使用 UCC29002 IC 在 SMPS 中实现负载共享净化。 我是否可以使用 EAO (6引脚)电压添加到求和放大器部分、以便通过增加设定的电压来加载相等的份额。
我还观察到负载共享引脚上的更多噪声、以及如何降低噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、
    不建议在 EAO 引脚上添加任何电路、应用所需的补偿组件除外。
    如果您观察到 LS 引脚上的噪声、则很可能是由于 PCB 布局。 在选择合适的元件和良好的布局时、应该不需要修改 EAO 引脚或 LS 引脚。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    我是否可以知道不将 EAO 引脚连接到外部电路(即运算放大器)的原因?
    此致、
    Ramesh Posani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、
    LS 引脚用于为负载电流生成公共基准。
    您能否布置您提出的电路、以便我确切了解您计划如何使用 EAO 引脚?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请查找我的附加电路并告知我您的观点。

    此致、

    Ramesh Posani

    负载共享

     

     e2e.ti.com/.../load-sharing-circuit_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、
    您应该构建该电路并在工作台上对其进行测试。 这样、您将获得其性能的最终结果。
    请告诉我您的工作方式。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、
    我构建了这个电路并在信号电平上进行了测试、当我向 SMPS 施加输入直流总线电压时、它工作正常、但工作不正常。 为了测试此电路、使用了2个 SMPS 并将其与负载共享电路连接。 当系统处于空载状态但正在生成3.5V 电压时、EAO 引脚电压应处于最小值。 请问原因。
    此致、
    Ramesh Posani