Other Parts Discussed in Thread: TPS54541, TINA-TI
大家好、
是否有人可以告诉我如何计算开关在反相降压/升压拓扑中可实现的最大输出电流?
根据诸如 slva317b 的几个应用手册、最大输出电流取决于输入电压与输出电压之比以及开关和电感器可以处理的电流。
和
这些应用手册中未考虑开关效率。
在其他一些应用手册中、例如 SNVA807、效率已包含在公式中、但我想知道它是否正确。
、
您可以看到、在输入电压与输出电压之比等于1/n 的情况下、您的开关可能能够提供尽可能多的电流、您的最大输出电流为零。
我对此有点困惑。
假设100A 开关的效率为75%、应将+5V 转换为-15V。 根据 SNVA807、最大输出电压为零、只是零、而不是单毫安。
请向我解释 SNVA807是否正确?
为什么是正确的?
此致、Niels