This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:VIN 36V、SW 频率2.1Mhz、该器件能否在3.3V 输出时保持稳定?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750374/tps560430-vin-36v-sw-frequency-2-1mhz-can-this-device-stable-at-3-3v-output

器件型号:TPS560430

你(们)好  

您是否能帮助确认 输入电压是否为36V、开关频率是否为2.1Mhz、此器件能否在 3.3V 输出下保持稳定?   

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用2.1MHz 版本器件时、实际开关频率将在36V 至3.3V 范围内降低。 请参阅数据表8.3.4部分了解更多详细信息。 器件将稳定运行、直到 T-off 约为100ns。