This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51021:引脚

Guru**** 2572385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750123/bq51021-pins

器件型号:BQ51021

您好、TI、

实际上、我希望在我们的应用中将模块 BQ51021用作仅在无线模式下的电源接收器。 无需将 USB 适配器用作外部电源。 因此、AD 引脚可在 GND 上设置。 是吗?

另一个问题与引脚有关:WPG 和 PD_DET。 这些引脚是开漏输出。 这些引脚是否应保持悬空(空闲、NC)或必须进行连接? 如果必须连接、则与谁以及如何连接? 我不想使用 I²C Ω、因此 SCL、SDA 应该连接到 GND。

请向我简要介绍有关硬件端这些引脚连接的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    '因此、AD 引脚可在 GND 上设置。 是吗?" -- J 条草案--这是对的。
    " WPG 和 PD_DET。 这些引脚是否应保持悬空(空闲、NC)或必须连接?" -- Bill J --可以浮动。
    "我不想使用 I²C Ω、因此 SCL、SDA 应该与 GND 连接。" -- Bill J --建议使用10k 电阻器下拉至接地。 如果需要、引脚可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bill Johns。 解决了我的问题。