This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:变压器兼容性

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728129/lm5180-transformer-compatibility

器件型号:LM5180

您好!

我的客户希望将 LM5180用于电源适配器。

  • 输入电压24VDC
  • 输出电压15VDC
  • 输出电流为250mA

他想知道750315490变压器(50uH、1.4A 饱和电流、1:1匝数比)是否 与 LM5180兼容。 在选择变压器时是否需要担心?
最小基本负载应该是多少?

谢谢、
尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、由于 LM5180的电流限制为1.65A、我会选择具有更高电流饱和的变压器
    在 EVM 中、我相信我们使用具有2A 饱和电流的变压器

    谢谢
    阿里夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    在 EVM 中、所用变压器的匝数比为3:1。 此外、数据表无法找到。

    所需的参数是
    输出电压- 15V
    隔离- 2.5至3.25kV 交流

    您是否知道额定值有任何变压器?

    谢谢、
    尼德胡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我为您找到规格

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Needhu、

    LM5180单输出 EVM 的变压器为 YA8779-BL。 如果您需要部件、请联系 Coilcraft。

    此致、

    Tim

    e2e.ti.com/.../YA8779_2D00_BL-_2D002D00_-5V-single-output.pdf