This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5M:扩展了典型功率级效率和功率损耗曲线...以2A 标度显示的 X 轴表示功率损耗为1W 标度

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95372BQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731763/csd95372bq5m-expanded-typical-power-stage-efficiency-and-power-loss-curve-x-axis-in-2a-scale-power-loss-is-1w-scale

器件型号:CSD95372BQ5M

您好!

我正在尝试在 我的设计中计算 CSD95372BQ5M 的功率损耗、该损耗具有不同的频率、电感值和 Vin 等 我知道各个参数的乘法器值。

但 给出的典型功率级效率和功率损耗曲线不足以读取实际功率。 因此、如果您可以为我提供数据表中提供的曲线的扩展曲线、这将非常有帮助。

与  以2A 刻度显示的 X 轴类似,功率损耗为1W 刻度。

这在功率损耗估算方面大有帮助。

我的电路板中有大约60个此 MOSFET 的 NO、因此我不应该最终估算更少或更多的功率损耗。

谢谢

VVS Narayana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们会有人来看看。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narayana、

    为了更好地为您提供帮助,我们需要了解您的应用的运行条件。请向我发送您的输入电压、输出电压、输出电流、频率和电感值、DCR 等

    定义这些条件后、我们可以向您发送一个计算器、该计算器将精确计算您所需范围内的功率损耗和效率。

    在此计算器中、您可以更改图形、轴比例和分辨率。

    此致、

    Lucian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucian、

    感谢您的快速响应!

    我的一些设计要求如下:

    输入电压 输出电压 输出电流 电感器 频率
    12V     0.7.    40A 130nH 425khz
    12V 1.2.        30A 190nH 425khz
    12V 3.3. 40A 300nH 425khz

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    如果您为我提供了外联曲线、以便我能够识别用于计算功率损耗的相应乘法器、那将会非常好。

    谢谢

    VVS

    CSD95372BQ5M:扩展了典型功率级效率和功率损耗曲线...以2A 标度显示的 X 轴表示功率损耗为1W 标度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucian、

    我正在等待您的回复。 请尽快回复、因为我在回答您的问题后没有回复。 超过10天。

    谢谢

    VVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narayana、

    请查找随附的针对您的应用条件进行缩放的功率损耗和效率图。

    为了简单起见、我用相同的图形绘制了所有3个转换器。

    请注意、功率损耗图仅表示功率级 CSD95372BQ5M 损耗。 不包括输入电容器、输出电容器和电感器等系统损耗。

    对于效率图、我使用了: Rboot = 1 Ω、DC_LL=0、LO_DCR = 0.4m Ω、ESR_Cin = 3m Ω

    此致、

    Lucian

    e2e.ti.com/.../7485.E2E.xlsx