This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:突发传输

Guru**** 2572385 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749906/lp8556-burst-transmission

器件型号:LP8556

你(们)好

我的客户有疑问。

突发传输到 LP 8556是否没有问题?

客户希望通过突发传输进行一次冲程写入。
此外、此时还写入了"只写"或"未使用的寄存器"、但是否存在问题?

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    "到 LP8556"的突发转移器有何含义? 您能给我详细介绍一下您的应用吗? 是的、可以写入"只写"和"未使用的寄存器"。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    感谢你的答复。

     "突发传输"应一个接一个地写入"寄存器数据"。

    "未使用的寄存器"是一个理解、包括以下内容、不是吗?
    ·只读(0x01、0x02)
    ·保留
    •未使用的寄存器(0x99至0x9D、0x9F、0xB0至0)

    最恰当的考虑

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 T:
    没有一些用于内部配置的隐藏寄存器、您不能像上面提到的那样只写入未使用的寄存器。 因此、请只填写数据表上列出的地址、当您将一些数据写入某些内部使用的寄存器时可能会出现一些问题。 请细心一些。 谢谢。
    此致
    肖恩