请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
您好!
我正在 使用主机 MCU STM32L496在定制板中启动电量监测计 BQ27421YZFR-G1A。 使用的驱动程序由
290 mAh 电池供电,部件号:
以下配置在电量监测计驱动器的初始化阶段馈送。
设计_容量_mAH 290
终止电压_mV 3000
Tape_Current_mA 30 //(0.1*design_capacity_mAh)
在充电模式下、SOC 读数始终为100%、而不充电时、SOC 读数始终为0%。
对这个问题的一些见解将大有帮助。