This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS758:我们是否有3A LDO 和 VIN 需要管理;7V?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3966, TPS758, UC3845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748727/tps758-do-we-have-3a-ldo-and-vin-need-7v

器件型号:TPS758
主题中讨论的其他器件:LP3966UC3845

大家好、

     我的客户已在其系统中选择 MIC29302A。 它们需要 VIN>7V、Vout=4V 和 Iout=3A。 我发现 TPS758/LP3966 与 MIC29302A 引脚对引脚兼容。

但是 、TPS758 VIN 最大电压为5.5V、 LP3966 VIN 最大电压为7.5V、我不确定其裕度是否足够。  

我有一些问题:

1.我们是否有其它合适的插座可以安装到 MIC29302A? 必须为引脚2。

2.如果我们没有其他选择,如果我向他们推荐 LP3966,当 VIN =7.5V 或 VIN =7V 时 ,LP3966是否 会损坏?  

BTW、VIN = 7V 来自 UC3845反激式输出。

感谢您的帮助!

埃吉西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    在 TI 网站上查看 LDO 产品系列时、由于引脚对引脚的要求、似乎没有其他合适的替代方案。

    2. LP3966的最大建议 VIN 为7V。这意味着如果 VIN 小于或等于7V 、稳压器将稳定可靠地运行。如果 UC3845输出电压长时间超过此值、LP3966将不适合该应用。 但是、UC3845的最大输出电压纹波为100mVpp。 这意味着、如果配置为7V 输出、则 LP3966的 VIN 最大仅变化至7.05V 在这种情况下、LP3966仍然是您的客户的选择。 当输入电压超过7.5V 的绝对最大额定值时、器件可能会损坏。同样、虽然不会损坏、但用于可靠运行的最大输入电压为7V

    如果推广此器件、另一个需要注意的问题是热性能。 MIC29302A 在 TO-263封装中的环境热阻(θja Ω)为28 C/W、而 LP3966的散热阻约为60 C/W。 如果输出电流持续为3A、则导通 FET 中将耗散9W 功率。 根据客户应用的环境温度、LP3966可能需要通过散热器或 PCB 上的额外铜区域额外散热。  应用所需的 θja、max 可通过以下公式计算:

    θja、max =(Tj、max - Ta、max)/PD

    TJ、max = 125 C -建议的最高工作结温

    TA、max =最高环境温度

    PD =稳压器中耗散的功率

    在计算 θja、max 后、可使用数据表的图23来确定 PCB 上需要多少铜面积。  θja、如果无法更改 PCB、则可以连接散热器以减小 Δ I。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Gerard、您好!

        感谢您的帮助!

    与 MIC29302A 相比、我们的 LP3966似乎没有任何优势。

    您是否有其他设备或路线图?

    谢谢!