This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:UCD9248在出厂时的默认配置是什么

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, PTD08D210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750060/ucd9248-what-is-the-default-configuration-in-ucd9248-from-factory

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: PTD08D210W

您好!

我们在 FPGA 设计中使用 UCD9248和 PTD08D210W、现在我想知道购买后在 UCD9248闪存的默认程序是什么、或者我想知道首次加电时输出是什么、 因为如果将其配置为任何其他电压、则会使 PTD08D210W 提供高电压、并可能影响我的 FPGA。 如果默认情况下未刷写、并且 PTD08D210W 在刷写之前不会提供任何输出电压、则表示没有问题。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    如果您参考 第19页的用户指南、则会注意到新控制器应在启动时禁用其所有输出。这样、您可以在启用电源轨之前根据需要对 UCD9248进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复! 现在我明白了。