This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:如何配置最大输出电压=5V 和输出电流=150mA

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749330/tps61222-how-can-i-configure-vout-5v-and-iout-150ma-max

器件型号:TPS61222

我将具有2.7V 至4.2V 的输入、我需要 Vout=5V、Iout=120mA 用于我的系统负载。

 此 TPS61222能够提供最大输出电压= 5V、 最大输出电流= 200mA、对吧?

如何针对 系统负载将其配置为最大 Vout=5V 和 Iout=150mA? 我需要根据数据表对此提供一些帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun:
    与输入电压和输出电压相关的最大输出电流。 很抱歉告诉您、当 Vin=2.7V、Vout=5V Iout=150mA 时、它将有风险。 您可以看到图1。 数据表中的"最大输出电流与输入电压"。 但偏置不大。
    那么、您能否确认整个输入 Vin 范围的负载为150mA?

    此致
    Minqiu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun:
    是否有更新内容? 还是问题得到解决?
    如果您还有其他问题、请告诉我~

    此致
    Minqiu