This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:GPCCHEM#39;s ID?

Guru**** 2570385 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749676/bq40z50-r1-different-cell-voltage-with-gpcchem-s-id

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

尊敬的 TI 专家:

我的客户 使用 GPCCHEM 计算出电池 ID、他们的电池电压为4.35、但是、从 GPCCHEM 返回的最佳 ID 为3618、是4.4V 的电池。

这是正常的吗? 使用具有不同电池电压的 ID 是否有风险? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    我们的团队目前正在享受感恩节假期、我们将在11月26日的一周内回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您关注度假。 感恩节快乐!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    如果已知电池的设计电容和制造商指定的最大 V、请使用最接近的匹配值。 我们不建议对电池进行超过制造商额定值的充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:
    非常感谢您的建议。