This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:LM43601电路 VIN 重新输入时的波形

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747744/lm43601-waveform-at-the-time-of-vin-re-input-of-lm43601-circuit

器件型号:LM43601


亲爱的、大家好

客户使用 LM43601进行评估。
它们评估输入电压的瞬时中断、但当 VIN 按如下方式变化时、发生频率较低、但可能会出现问题。
它们将输出设置为5V。
- VIN
28V -> 3V -> 28V -> 3V
- VOUT
5V -> 2.5V -> 26V -> 5V -> 2.5V

当 VOUT 上升至26V 时、SW 似乎固定在输入电源开启时。
我们想知道为什么会出现这种现象。
请告诉我 LM43601会导致这种现象发生的条件是什么。

正常运行和异常发生时的波形如下所示。

黄色-稳压电源的输出
蓝色- VIN
紫色- VOUT
绿色- SW
10V/div、100mS/div

正常

异常


谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami、

    我已将您的查询转发给产品专家。 我的理解是、这个主题还有另外一个开放主题。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIM-SAN、

    感谢您的支持。

    谢谢、Masami M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM-SAN、

    感谢您的支持。
    请告诉我产品专家对此案例调查的情况。
    即使您查看以下线程、也不会有新的写入。
    -"LM43601关于输入电压波动时输出电压上升的问题。"

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Masami,

    很抱歉我的答复很晚。

    我已经问过、发现这不是正常工作的 LM43601的预期行为。 明天我将继续询问。 在此期间、您能否发送以下信息:

    1)1)原理图
    2)2)器件异常的频率(良好#与异常#)
    3) 3)如果在 PCB 上更换了异常部件、电路是否正常

    如果任何此类信息不应出现在公共论坛上、请通过电子邮件发送至 robert.blattner@ti.com 和 ambreesh@ti.com。

    此致、Robert