This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:峰值开关电流限制数据

Guru**** 2570365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750004/tlv61046a-peak-switch-current-limit-data

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件: TLV61046

大家好、


关于 TLV61046A、我的客户需要了解以下内容:

在数据表中、我看到最小限制电流为680mA。

为什么2.4V 输入和3.3V 输出电压仅为20mA、如 DS page 5表6.5中所述  ?

这 似乎是一个巨大的差异。

请您澄清一下这种区别吗?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antonio:

    这是一个很好的问题。 对于 TLV61046、电流限制将随输出电压而变化。 电流限制应从2个部分进行处理:
    软启动开始时、内部电路限制远低于正常运行。
    如果输出电压降至4V 以下、则开始限制输出电流。 输出电压越低、输出电流限制越小。
    有关详细信息、请参阅数据表7.3.3和7.3.5中的软启动和短路保护。

    客户的应用是什么? 它们是否需要从连接负载开始? 如果他们有此类需求、您可以为我们分享详细规格。 我们可能有一些优化启动周期的解决方案。