This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要高电流清洗、输入电压12V、输出电压9V、输出电流55A - 60A 帮助

Guru**** 2570395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750052/high-current-sollution-vin-12v-vout-9v-output-current-55a---60a-help-needed

主题中讨论的其他器件:LM5143

您好、社区

对于以下要求、我需要有关螺旋桨洗浴的提示、

直流/直流转换器、

VIN 12V -13.5V

输出电压为9V

输出电流55A - 60A

直到现在为止,我还没有找到螺旋桨洗浴。

对我们来说这是一个艰难的项目:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我的产品线中没有此类产品...
    对于如此大的电流、您肯定需要一个控制器、看起来多相控制器非常适合您。 LM5143可能是您的理想选择。

    此致、
    Hao