This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065:如果 TJ (结温)在 d/s 上有裕度

Guru**** 2570395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749781/tps62065-if-tj-junction-temperature-has-a-margin-on-the-d-s

器件型号:TPS62065

大家好、

最近、我的客户 UAES 对 TJ 有疑问、他们想知道 TJ (125℃)的最大值是否还有一定的裕度。

℃它们希望在环境温度= 85 ̊ C 的条件下进行测试。 因此、他们对最大 TJ 值有一些顾虑。 ℃Webench 仿真、我们发现 IC 温度为105 ̊ C、但客户不相信仿真结果。

那么,您能否告诉我们 TJ 最大值是否有裕度?

非常感谢

此致

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jessica:

    我很高兴为您提供支持。
    如您所知、建议运行条件的数据表中列出了可保证器件正常工作的温度范围。 因此、最大 Tj 值已经是无法保证正确工作操作的裕量。

    我认为、尽管温度为85摄氏度、但这是一个非常合理的 Tamb.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、

    非常感谢您的善意帮助。

    此致
    Jessica