This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有任何产品提供如 LTC2955ITS8-1关于按钮开/关控制器?

Guru**** 2813285 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV5032, TPS3422, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749400/is-there-any-product-from-ti-such-as-ltc2955its8-1-about-pushbutton-on-off-controller

主题中讨论的其他器件:DRV5032TPS3422TPS62740

大家好

  TI 是否有任何产品提供如 LTC2955ITS8-1关于按钮开/关控制器?  电源电流必须较低(低于1.5uA)、电源电压范围为1.7V 至3.7V。

  我将使用 DRV5032、而不是有关按钮的钥匙开关。

  谢谢! 期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请查看 TPS3422系列器件。

    谢谢
    Chintan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Parekh!

    感谢您的回复! 但很抱歉、TPS3422无法满足我的需求。 我需要电源按钮控制器、而不是复位按钮控制器。 由于复位、控制器在按下按钮时无法锁定 TPS62740或其他转换器的 EN。

    此致!

    王瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    根据我的理解、您正在寻找具有锁存功能的按钮解决方案?
    我们当前没有将其集成到一个器件中。
    您是否愿意使用外部组件来添加分立式锁存器?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo

    我很理解您的建议、非常感谢、我似乎不得不使用 LTC2955ITS8-1。

    此致!

    王瑞