This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:TPS54560B-Q1和 TPS54560-Q1?之间的差异是多少?#39

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B-Q1, TPS54560-Q1, TPS54560B, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746932/tps54560b-q1-what-s-difference-between-tps54560b-q1-and-tps54560-q1

器件型号:TPS54560B-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54560-Q1TPS54560BTPS54560

我在数据表中查看了它、没有发现差异、需要一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、
    我尝试寻找不同的芯片、但它们看起来非常相似。 我已将您的问题转发给产品专家以了解更多信息。
    但是、不建议在新设计中使用 TPS54560-Q1。 我怀疑 TPS54560B-Q1是更新的 TPS54560-Q1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降级器、

    是否有此案例的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、
    TPS54560有一个错误、在此错误中、输出电压在正常启动期间过冲。 在更高的开关频率下、负载瞬态也存在一个错误。 TPS54560B 可解决这些问题、并且更加可靠。

    如果绝对必要、TPS54560可调节至您所需的电压、但我们不建议这样做、因为我们已经看到输出电压过冲高达20%。 在将电源连接到系统的其余部分之前、请务必使用示波器探测电源。

    我希望这对您有所帮助、
    奥兰多