This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:在低温下 SOH 快速下降

Guru**** 2552660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, GPCRB, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730822/bq28z610-soh-drop-fast-in-low-temperature

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: GPCRBBQSTUDIO

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在评估 BQ28z610、他们发现在 低温条件 下、几百个 SOH 的电池组可降至~37%、而大多数电池组的 SOH 可保持在50%以上。 他们测试了 RSOC、发现它 在低温下是稳定的。  问题是:

  1. 在低温条件下、多个电池组的 SOH 快速下降是否正常 ? 而 RSOC 不变?
  2. GPCRB 工具能否解决此问题?
  3. 是否需要考虑 DataFlash 中的任何其他设置来消除此问题?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    在某些化学 ID 中、通常会看到此类下降、因为它们需要在温度下进行额外的特性化。

    1.是的。
    2.是的、GPCRB 工具专门用于补偿与温度相关的增量。 因此、如果在用户温度下进行特性化、则会发现更好的响应。
    3、不是真的。 但是、如果您想改善用户体验、可以在监测配置寄存器中包括 Smooth、FF_NEL_EDV 和 RSOC_CONV、因为这些将有助于在电池接近0% RSOC 时对电量进行仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:
    感谢您的支持。
    客户对此案例做了更多的测试、发现2个包在没有负载的情况下已存储了2~3个月。
    他们为电池组充满电、放松2小时、将电池组放电、放松5小时、并在室温下更新 RA 工作台。 然后、它们在0度和-5度重做低温测试、SOH 仅下降至90%。
    下面是一个问题、
    1) 1)因为客户发现在更换 RA 表后可以解决低温问题。 您是否认为低温条件下 SOH 下降的根本原因是电池组空载2~3个月后放电、这会影响 IT 算法更新 RA 表?
    2) 2)如果 GPCRB 工具在这种情况下可以帮助 RA 表更新--在无负载条件下将电池组放电2~3个月、然后回到低温以增加负载?
    3)3) RA Table Renew algorithm (RA Table 更新算法)、您是否建议客户重新更新 RA Table 以解决此问题?

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    我不相信拉角表会造成问题。 Ra 表不会仅通过存储更新。 可能当您更换 Ra 表时、您只需重置监测计、它将采用新的 OCV 测量来初始化容量。

    这可能与低温无关。 存储期间、它可能会漂移得更低。 您能否从 bqStudio 中捕获低容量电池和正常容量电池的日志并将其发送给我们? 请捕获所有寄存器、包括 bqStudio 中的调试寄存器。 此外、请从 Good 和 Bad pack 以及 golden .gg.csv 文件中导出.gg.csv 文件。 我们想将它们全部进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dmax:
    非常感谢您的支持。 Cusomer 只能获得2个具有此问题的包、并且在重新创建 Ra 表或重新编程 srec 后无法重现同一问题。 当他们收到与此问题有关的另一个包时、他们将捕获所有数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的信息、Bruce!
    我们将关闭此主题、但如果他们发现另一个案例、请启动新主题并共享日志文件和 gg 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:

    再次与客户核实后、他们在测试期间获得了一些日志和 DataFlash 屏幕截图。 您能先帮您回顾一下、并提供一些建议吗? 非常感谢。

    由于重新生产不容易、因此需要几个月的存储时间、只有小比率封装才会解决此问题。 找到另一个错误的样本后、他们将共享完整的日志文件和 gg 文件。

    实际上、这是同一个数据包。 错误样本是 在低温下使用小 SOH 的原始数据。 在学习周期后、良好的样品是在低温下具有正常 SOH 的同一个包装、并重新添加了 RA 表和容量。

    e2e.ti.com/.../good-sample.zip

    e2e.ti.com/.../bad-sample.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    你们使用的是 v0.17、其中 SOH 报告为 FCC/设计容量。 理想情况下、该值应为 FCC @ 25C/设计容量。 这就是您看到大幅下降的原因。 请将 FW 切换到最新版本的 v0.20。 此更改已修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:
    明白了。 非常感谢您的支持。