This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:VIN、Vbias 序列

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749181/tps7a8300-vin-vbias-sequence

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: TPS7A83A

您好:
 如果客户对 TPS7a8300输入使用1.2、因此需要 Vbias、那么 Vin 和 Vbias 之间是否需要任何序列? 客户使用3.3V 作为偏置。

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Longchang、

    TPS7A8300有定序要求;但是、该器件的较新版本 TPS7A83A 没有任何定序要求。 请考虑 TPS7A83A 的引脚对引脚替代产品。

    非常尊重、
    Ryan