This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2572:如何计算补偿 Rcomp 和 Ccomp

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731298/uc2572-how-to-calculate-the-compensation-rcomp-and-ccomp

器件型号:UC2572

大家好、

客户希望使用 UC2572进行12V->-40V 转换。

如何计算 Rcomp 和 Ccomp? 您是否有外设组件的指南行?

谢谢。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您是否会查看以下描述电路电站输送功能的应用信息?  这是在 Unitrode 合并到 TI 之前发布的器件、我将尝试查找是否有特定的应用手册来帮助您进行设计。

    谢谢、

    Youhao

    e2e.ti.com/.../5808.SLVA059A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢您提供本文档。
    传递函数。 零点 Z1和 Z2的频率似乎比双极高得多、这取决于 LC。
    但对于补偿 Rcomp 和 Ccomp、它们仅与 EAINV 和 EAOUT 并联。 它不同于 II 类误差放大器。
    请帮您解释一下。
    谢谢。

    Robin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    Rcomp 和 Ccomp 是否有任何建议值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    老实说、我们通常不会设计这样的电路、因此我没有选择公式。  我们需要弄清这一点。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yohao,

    那么、没有文档可以帮助进行设计? 从产品线中、不建议使用这些旧器件?
    如果是、您对12V 至-40V/1A 应用的建议是什么? 使用降压转换器执行降压/升压?
    谢谢。

    Robin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    有什么建议吗? 谢谢。

    Robin