This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373 DEN 引脚上的电阻器

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749387/tps2373-the-resistor-on-den-pin-of-tps2373

器件型号:TPS2373

您好!

为了支持非标准 POE 应用、客户希望将 TPS2373 DEN 引脚上的电阻器更改为 12.5K。  

这种变化会 干扰 TPS2373的以下工作、还是仅取决于 PSE 侧?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问候 Oliver、感谢您在本地对 PoE 解决方案的支持。

    目前、我们的员工正在享受美国感恩节假期。 因此、我们仅提供有限的 E2E 论坛。 应用工程师将在11月26日星期一之前回答您的问题。

    感谢您的理解、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    这不会干扰 TPS2373的功能、但请注意、DEN 引脚的最大绝对灌电流为1mA (请参阅数据表第5页)。 12.5k 欧姆将使您获得0.8mA 的灌电流。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢您的评论。