This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350+bq76940+bq76200、LED1~LED5在充电过程中不闪烁

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748722/bq78350-bq78350-bq76940-bq76200-led1-led5-do-not-blink-during-the-charging-process

器件型号:BQ78350

LED 的配置如下所示:

LCDEN=0

LEDMODE=1

LEDCHG=1

LEDRCA=1

LEDR=1

LED 闪烁周期=10240

LED 闪烁周期=10240

LED 延迟=100

LED 保持时间=4S

LED 阈值1=0%

LED 阈值2=20%

LED 阈值3=40%

LED 阈值4 = 60%

LED 阈值5=80%

在充电过程中、LED1~LED5根本不闪烁。

此外、充电电流为2A。

但是、LED1~LED5在引导过程中将亮起几秒钟。

原因是什么?

最后、电池状态[RCA]=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的团队目前正在享受感恩节假期、我们将在11月26日的一周内回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    您是否在"使用 BQ78350应用报告"中看到了有关配置 LED 显示屏的部分? www.ti.com/.../slua924.pdf
    此报告指出"一旦所有相应的 LED 亮起、LED 保持时间结束后将立即全部熄灭"。 当您开始充电过程时、SOC 的值是多少? 您是否要从空电充到满电?

    最好尝试将 LEDR 更改为"0"、将 LEDRCA 更改为"0"、以查看行为是否发生变化。

    此致、
    Matt